欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

通过铸造成型母型(电铸)

  • 2023.06.09 17:03:10
  • 米思米
  • 977

 这种方法是利用阴铸法从原型制作出塑料成型母型,赋予该母型导电性,并进行电铸,从而大量生产与原型相同的电铸产品。

 在这种方法中,将原型放置在模具框中,然后将硅橡胶或环氧树脂注入模具中。在注入前,需要将树脂主剂与硬化剂两种液体组分混合均匀。此时会有空气混入,所以要进行真空脱泡以去除气泡。另外,如果在倒入框架后也进行真空脱泡,则可以获得没有气泡的母型。

 用于成型的树脂包括使用主剂与硬化剂进行反应的双组分树脂,以及单组分树脂两类。双组分型中包括硬质/软质聚氨酯树脂、环氧树脂,为了能够忠实准确地转印原型,必须选择低粘度的树脂。混合后粘度在1000cps以下最为合适。

 硅橡胶的固化时间在室温下约为15小时,但如果加热到50~60℃,固化时间将缩短至3~4小时。像这样,与常规的化学反应一样,如果温度升高10℃,则固化时间会减半,但固化导致的收缩率会增大,因此请尽可能留出足够的时间固化。各种注塑成型用树脂的特征,如【表1】所示。

 影响注塑母型精度的常温固化尺寸收缩率,硅橡胶为0.1~0.2%,环氧树脂为0.3%,聚氨酯树脂为0.3~0.5%,聚酯树脂和丙烯酸树脂则大至7~10%,这些树脂常用作工艺品等的母型。

【表1】各种树脂的特征

特征

硅橡胶

硬质聚氨酯

软质聚氨酯

低粘度环氧树脂

中粘度环氧树脂

混合后的粘度(CPS)

1000~1500

400~800

500~700

300~400

800~1200

可使用时间(分钟)

30~120

6~10

40~100

120~160

25~30

硬化时间(h)

15~24

12~48

5~12

50~60

25~50

硬度

35~60*

75~85**

60~100*

------

73~77***

抗拉伸强度(kgf/cm2)

40~60

550~650

------

------

600~700

拉伸(%)

250~400

------

------

------

------

收缩率(%)****

0.1~0.2

0.3~0.5

------

0.1~0.3

备注:*橡胶硬度、**肖氏D、***洛氏、****25℃7日后


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities